Industry Online Support
Technical Forum
26.02.2020 09:39 | |
Beigetreten: 14.08.2019 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
https://www.all-electronics.de/nutzu...rten-anlangen/
die Idee wäre die HW-Konfig und eventuell mehr, aus dem EPLAN zu exportieren und im TIA Portal importieren. Oder bei Änderungen in einem Engineering System das andere automatisch zu aktualisieren. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Bringt es wirklich eine Arbeitsersparnis / vermeidet es Fehler bzw. Diskrepanzen zwischen dem EPLAN und der HW-Konfig im TIA Portal? Gibt es einen Mehraufwand den EPLAN "AutomationML"-gerecht zu erstellen? Was wird alles übertragen? * HW-Konfig? * Ein- Ausgängsadressen? (in der HW-Konfig / in der Variablentabelle) * Betriebsmittelkennzeichen? |
Folgen Sie uns auf