28.02.2020 00:43 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich würde gerne eine Grundfos UPM 3 Hybrid über die Logo 8 mit einem PWM Signal versorgen. Eingangsseitig ist ein PT1000 Bei 40 grad 10% Pumpenauslastung Pumpe Steuersignale Digitales PWM-Niederspannungssignal Das PWM-Rechtecksignal ist für den Frequenzbereich von 100 bis 4.000 Hz ausgelegt. Das PWM-Signal wird zur Vorgabe der Drehzahl (Drehzahlbefehl) und als Rückmeldesignal verwendet. Die PWM-Frequenz für das Rückmeldesignal ist in der Pumpe fest auf 75 Hz eingestellt. Arbeitszyklus d % = 100 x t/T Beispiel Bemessungswerte T = 2 ms (500 Hz) t = 0,6 ms d % = 100 x 0,6 / 2 = 30 % UiH = 4-24V UiL ≤ 1 V UiH ≤ 10 mA (abhängig von UiH) Kann mir da jemand weiterhelfen ein Programm zu erstellen. Dankeschön ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: duesentrieb90 am: 02/28/2020 00:48:01Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/28/2020 06:04:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.02.2020 20:05 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Es ließe sich in Abhängigkeit der Zykluszeit noch etwas mehr aus der Logo herausholen. Man muss in jedem Fall irgendwo Abstriche machen, bei der PWM-Frequenz und/oder bei der Anzahl der Analogstufen. Wie sich das an einem Transistorausgang verhält, müsste man sich allerdings noch mit einem Oszilloskop prüfen. Im Anhang ein kleines Testprogramm mit Kommentaren. M.f.G. Scorp DateianhangPWM1.zip (87 Downloads) |
Folgen Sie uns auf