01.03.2020 22:01 | |
Beigetreten: 01.03.2020 Letzter Bes: 28.10.2021 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, mit der Grundstellung an Position 6 hat Sicherheitsgründe. Die Nocke und der zweite Initiator hatte ich für eine Notabschaltung vorgesehen. An der Position eins befindet sich hierzu auch noch eine Nocke (ist in der Ansicht verdeckt). Die zusätzliche Notabschaltung habe ich eingeplant (falls Initiator 1 defekt), um eine Beschädigung der Solarmodule zu verhinder. Insbesondere das Überkippen bei Nocke 1 würde die Solarmodule an das Grundgestell drücken. Das Überfahren von Nocke 6 ist nicht so kritisch (Kippstellung > 43°), weil dann das Linieargestänge auf einen internen Endschalter fährt (Die Solarmodule bleiben aber frei). Die ganze Konstruktion habe ich mit einem CAD-Programm gezeichnet (siehe Anhang) und bin zur Zeit bei der Fertigstellung. Ob bei der Eigenkontruktion alles so funktioniert wird sich noch zeigen. Bei der LOGO! Programmierung habe ich nur Grundkenntnisse. Ich habe wirklich Übersehen, dass das andere Programm von einer anderen Anwort war (den Text hatte ich ja auch zu einer Nachricht an Dich eingefügt, Sorry nochmal). Für Deine Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. DateianhangSolaranlage Neigung.pdf (91 Downloads) |
Folgen Sie uns auf