04.03.2020 14:22 | |
Beigetreten: 26.06.2019 Letzter Bes: 09.08.2021 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich habe die Erweiterung Drive ES installiert, während der Installation ist das externe Laufwerk abgestürzt und die Installation war fehlerhaft. Danach waren auch Fehler beim Step7. z.B. der Punkt PC/PG Schnittstelle einrichten fehl. Leider kann ich diesen Fehler auch nicht über FAQ beschriebene Vorgeehensweise wieder herstellen, da mir der Registry Eintrag fehlt. Wie kann ich denn restlos Step 7 deinstallieren um es sauber neu aufzusetzen? |
04.03.2020 14:25 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2983) |
hi, genaus dieses PG/PC was du sagst gehört diese dll und der Fehler. eine FAQ zum komplett deinstall findest du hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/189025 Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf