08.03.2020 18:45 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Meinen sie direkt von der Platine aus? anderseits wird das Relais ja trotzdem durch das nachzuschaltende Relais belastet? |
09.03.2020 13:15 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Mit dem Begriff "Schütz" können viele Hobbybastler nicht viel anfangen. Umso wichtiger ist es eigentlich, den Unterschied zum Relais zu kennen. Gerade bei Lasten wie Motoren oder Heizelementen bringt es Sinn, vorzugsweise Schütze einzusetzen anstatt Relais. Das Logo-Ausgangsrelais steuert dann das Schütz an, mit dem wiederum große Lasten sicher geschaltet werden können. Hier mal ein Link dazu, wo das Schütz ganz gut erklärt wird. Wer von vornherein genau weiß, dass er nur große Lasten schalten möchte und mit einer DC24V-Logo arbeiten will, der sollte gleich die Transistorausführung nehmen, ist ein Klapperteil weniger. Die Transistoren können üblicherweise die Schütze direkt ansteuern, aber eine vorherige Prüfung des erforderlichen Stroms der Schützspule sollte in jedem Fall durchgeführt werden. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf