19.07.2019 11:10 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich würde das Thema gern nochmal aufgreifen. Ich kann zwar mit "GetAttribute("PotentialGroup")" auf das Attribut zugreifen, aber dieses nicht mir GetAttribute("PotentialGroup", "1") neu setzen. Weiß jemand woran das liegt. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: Siemens.Engineering.EngineeringTargetInvocationException: "Error when calling method 'set_PotentialGroup' of type 'Siemens.Engineering.HW.DeviceItemImpl'. The type of the argument 'PotentialGroup' (System.String) is invalid." ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/19/2019 12:24:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.07.2019 12:17 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 22367 Bewertung: (3012)
|
hi, verwendest du wirklich get zum setzen? Christoph |
27.03.2020 16:33 | |
Beigetreten: 15.08.2011 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 145 Bewertung: (13) |
Hallo, ich habe unter "C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V16\PublicAPI\V15.1\HW Parameter description" eine PDF Datei "Openness_hardware_parameter_description.pdf". Da steht: ... ... Vorschlag: Convert.To...() verwenden. Als Beispiel für GetAttribute / SetAttribute: |
Folgen Sie uns auf