30.03.2020 09:56 | |
Beigetreten: 01.03.2019 Letzter Bes: 04.07.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Georg, ich habe die V14 SP1 installiert, kannst du mal über das *.log schauen, mir sagt das leider gar nichts... Als Ergänzung, aktuell simuliere ich die CPU mittels PLCSIM (K5.4.8.1), jedoch ist das umschalten des Hintergrunds auch auf dem IPC so langsam. Mit freundlichen Grüßen DateianhangSIMATIC_S7_Protocol_Suite_01.pdf (68 Downloads) |
31.03.2020 07:37 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2145)
|
Hallo mtm1603, im "SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_0x.LOG" ist kein Fehler. Allerdings ist das keine direkte Variablenanbindung, sondern ein Dynamic Dialog https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/23809757 Dynamic Dialoge sind übrigens verkappte C-Scripte, werden aber nicht durch Du kannst noch die anderen Logfiles wie "WinCC_Sys_0x.log" prüfen, Oder Du verwendest den SIMATIC Assessment Suite - Data Collector (SAS-DC) - früher https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/65976201
Mit feundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf