05.02.2020 22:49 | |
Beigetreten: 01.03.2012 Letzter Bes: 25.03.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
so nun habe ich es mit folgendem Programm versucht. bekomme die Werte aber kann die richtigen nicht überschreiben. DateianhangModbusTest1.zip (53 Downloads) |
06.02.2020 06:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Hallo glodie, du gehst die Sache meiner Meinung nach nicht konsequent an, sondern wahllos, hektisch. Auch dein LOGO!-Projekt, ohne Kommentare, schwer zu lesen, was du genau da machen wolltest. Daher kann ich nur vermuten, was du erreichen wolltest. Du hast meiner Meinung nach die Bits im Steuerwort des Halteregisters 15 um ein Bit zu hoch versetzt gesetzt. Schau dir mal die PDF im Anhang an. Im Programm nimmst du auch wahllos VW-Adressen und auch so, dass sie sich .überschneiden. (VW18 und VW19). Du musst beachten, dass die VW-Adressen in der LOGO! byteorientiert sind und in den Halteregistern wordorientiert sind. Ich erstelle dir später einmal eine Excel-Tabelle, wie ich die Worte in der LOGO den Halteregisteradressen zu ordnen würde. DateianhangModbus Test_V2.zip (60 Downloads) |
06.02.2020 08:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Hier mein Vorschlag für die Rangierung in Form einer Exceltabelle.
DateianhangAERMEC Tabelle Halteregister.xlsx (59 Downloads) |
06.02.2020 21:32 | |
Beigetreten: 01.03.2012 Letzter Bes: 25.03.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
vielen DAnk habe es jetzt getestet und beschrieben. Ich musste VW 40 verwenden denn es hängen noch andere Logos im Netz und da ist die VW30 verwendet. ich bekomme zwar die vier abgefragten werte und wenn ich am Gerät die Betriebsart ändere dann ändert sich auch der Wert aber wenn ich mit der Logo auf die Aermec sende dann passiert nichts :( Hoffe ich habe nicht wieder Flüchtigkeitsfehler. Danke und Güße aus Südtirol DateianhangModbusTest1-V3.zip (52 Downloads) |
07.02.2020 12:08 | |
Beigetreten: 01.03.2012 Letzter Bes: 25.03.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Nachdem nun ein Kollege sich in Modbus eingelesen hat und mir noch ein paar Punkte über multiple Register erklärt hat habe ich noch einen Versuch mit dem Programm von IOX65 und einer Ergänzung gestartet und nun funktionierts! Ich muss einfach alle Registerdaten senden und mit den Bits die Register öffnen die ich überscheiben will. In meinem Beispiel verändere ich die Geschwindigkeit beider Ventilatoren. Vielen DANK nochmal an IOX65!!!! Gruß DateianhangModbus_Aermec.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: glodie am: 04/02/2020 21:04:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.04.2020 21:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Na, dass liest sich ja gut. Und Danke für dein Feedback.... |
Folgen Sie uns auf