02.04.2020 23:17 | |
Beigetreten: 01.06.2011 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (4) |
Hallo, möchte auch gerne meine DataLogs automatisiert herunterladen. Hab dazu in der S7-1200 Doku einen Verweis auf die Webserver Doku der S7-1500 gefunden. Dort soll es folgende Möglichkeit geben: "Damit Sie DataLogs automatisiert von der SIMATIC Memory Card Ihrer CPU herunterladen können, stellt Ihnen die CPU eine URL in folgendem Format zur Verfügung: http[s]://[ip]/DataLogs?Action=List" Damit sollte man eine Liste mit URLs zu den DataLog Datein bekommen. Funktioniert bei meiner S7-1200 V4.4 leider nicht. Es erfolgt eine Umleitung auf die DataLog Seite. Hat da jemand weitere Infos / Erfahrungen ? sg maxtrb ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/03/2020 06:26:35Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf