15.04.2020 19:31 | |
Beigetreten: 12.01.2010 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
... habe LOGO!soft V8.2.1 und natürlich W10 aktuell auf "1909". Plötzlich geht die Simulation des TDEs nciht mehr. Wenn ich LOGO!Soft aber als Admin starte, dann doch. Was ist dieser Siemens-M... doch für ein Schrott, selbst sowas Banales wie ein Programmierwerkzeug für eine LOGO! kriegen die nicht stabil zum Laufen. Wieviele Iterationen von TIA-Portalen, WinCC und W10 muß ich eigentlich auf meinem PG in VMs, Multiboots und sonstwie irgendwie koordinieren, um mein PG produktiv einsetzen zu können!? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/16/2020 10:08:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.04.2020 07:02 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Mittlerweile sollte auch ein LOGO! Anfänger im Forum finden, das LOGO! Soft Comfort als ADMIN installiert werden sollte. |
Folgen Sie uns auf