27.04.2020 17:22 | |
Beigetreten: 31.07.2017 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (1) |
Wir sind dabei ein WinCC System in Betrieb zu nehmen:
Auf allen Multi-Clients ist in jeweils einem Bild ein Button vorhanden, der eine externe MS Access Applikation startet.Das C-script hierzu haben wir dem FAQ Nr.415808 1/1 entnommen. Das C-script hat einwandfrei auf allen Clients funktioniert, solange WincC 7.5.1.1 installiert war. Nach der Installation von WincC 7.5.1Update 2 funktioniert das C-script auf keinem Client mehr.Man kann zwar die MS Access Anwendung einmal starten, ist diese beim Aufruf des C-scriptes jedoch schon offen und liegt im Hintergrund, wird nur ein weisses. leeres Fenster geöffnet, das nur per Task Manager zu killen ist. Hat jemand ein ähnliches Verhalten festgestellt? Chris DateianhangC_Script_MSAccess.txt (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf