24.04.2020 12:30 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Sorry, das hab ich übersehen. |
Zuletzt bearbeitet von: Mara95 am: 04/24/2020 12:30:59 |
|
28.04.2020 09:42 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, anbei wie versprochen mein Programm (bis jetzt nur simuliert). Gesteuert wird ein Mischer und eine Pumpe. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild von der Weboberfläche mit hinzugefügt. Soweit bin ich zufrieden. Ich würde mir nur den "Istwert" gerne noch mit einer Stelle hinter dem Komma anzeigen. Ursprünglich hatte ich das in dem htmlcode mit "var value = getValueByBlockFormat(blockFormat, accessModeType, this.m_sValue) / 10;" gelöst. Leider wird das auf alle Analogfelder angewendet. Ich denke mir bleibt dann nichts anderes übrig, als den Wert in zwei Werte(Vorkomma,Nachkomma) zu splitten und einzeln zu übertragen? Oder gibt es doch noch eine einfacherer Lösung? DateianhangHeizungsreglung.zip (36 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mara95 am: 04/28/2020 09:43:28 |
|
28.04.2020 10:04 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Es gibt die Möglichkeit, die HTML-Datei an passender Stelle auch nur für einen Analogwert zu ändern oder die Zahl für die Anzeige zu splitten. Beide Möglichkeiten habe ich in meiner Sammlung beschrieben, siehe Einträge vom 24.08.2019 und 18.11.2019. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf