30.04.2020 16:25 | |
Beigetreten: 06.07.2016 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich versuche mit Hilfe von ProSave ein Backup von einem OP27 zu ziehen, kann aber keine Verbindung aufbauen. Jedes Mal kam die Meldung "Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.!" Ich habe das ganze mit 2 Siemens PGs ausprobiert mit Win XP & Win 7. Das Panel war im Transfer Mode. Das Kabel was ich dafür verwendet habe ist ein 9-Pin zu 15-Pin Serielles Kabel ohne Modem. Ich habe es im COM Port vom PG angeschlossen und auch mit einem USB zu 9-Pin Adapter versucht. Den 15-Pin Stecker habe ich in den IF2RS232/TTY (Config/Printer) Port gesteckt. Die Baudrate habe ich in Windows auf 19200 eingestellt, Datenbits 8, Parität keine, Stoppbits 1, Flusssteuerung keine, FIFO Puffer mit Häkchen und Puffer auf niedrig. Für Konfiguration für die PG/PC Schnittstelle habe ich fast alles ausprobiert. Ich bin aber nicht sicher welche in meinem Fall die richtige ist und wie diese Parametriert sein muss. Wahrscheinlich scheitert es hier. Auf dem Bildschirm vom Panel wurden 2 verschiedene Meldungen angezeigt: Fotos vom Kabel, und OP mit den Schnittstellen und Meldungen im Anhang. DateianhangFotos.pdf (176 Downloads) |
Folgen Sie uns auf