10.03.2020 14:37 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo , ist im Field PG auch eine Lithium Knopfzelle als Pufferspeicher verbaut ? Wenn ja, gibt es dafür auch ein Batteriezertifikat inkl 38.3 Test Summary ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/10/2020 17:23:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.05.2020 11:48 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 3812 Bewertung: (554) |
Hi, ja, die Field PGs haben eine Li-Pufferbatterie mit der Bestellnummer A5E00047601. Schau mal den folgenden Link an... Welche Sicherheitsdatenblätter (MSDS, SDS) und UN38.3 Testberichte sind für Pufferbatterien für SIMATIC IPCs verfügbar?Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf