15.05.2020 10:30 | |
Beigetreten: 16.02.2006 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 62 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, kann man mit einer RT-Lizenz für WinCC Professional, z.B. 6AV2105-0HA06-0AH0 auch eine ältere vorhandene RT (V15.1) betreiben? Und gilt die Lizenz auch für V16 unified, oder gibt es da andere? Dort ist es soweit ich das bisher mitbekommen habe mit den PowerTags anders geregelt? Danke, viele Grüße Gerrit |
15.05.2020 10:43 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 2742 Bewertung: (444) |
Hallo Gerrit, die Lizenzen sind abwärtskompatibel. Das bedeutet, dass die Lizenz auch für Vorgängerversionen ≥V11 verwendet werden kann. Anders als die Engineering-Lizenzen lassen sich Runtime-Lizenzen - meines Wissens nach - nicht sowohl für WinCC Professional RT als auch WinCC Unified PC RT verwenden. In der Lieferfreigabe zu SIMATIC WinCC Unified V16 findet sich eine Excel-Tabelle mit möglichen Bestelldaten. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf