15.05.2020 14:01 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, kann man anhand der internen MicsoSD Karte die csv Dateien über das Netzwerk einsehen ? Ich würde somit umgehen wollen, dass die Datenaufzeichnungen durch das herausnehmen der Sd Karte und Übertragung in den PC erfolgt, sondern ich direkt über einen Netzwerkzugriff unabhängig von der der Logo Software auf die SD Karte zugreifen kann. Vielen Dank im Vorraus. Mit freundlichen Grüßen Niklas ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/18/2020 06:39:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.05.2020 14:26 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Und unabhängig von dem LWE wird es dann auch nicht gehen oder ? Gruß Niklas |
Folgen Sie uns auf