21.05.2020 10:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Hast du mal die Versorgungsspannung der LOGO! abgeschaltet und für ein paar Minuten ausgelassen? |
24.05.2020 14:36 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
ja, das hab ich schon mehrfach versucht |
24.05.2020 15:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Wenn er eine LOGO! mit der Firmware V1.81.01 oder V1.81.02 hat, kann er auf V1.81.03 (FS6) updaten: Produktinformation zu Firmware Update für LOGO! 8 FS:04 und FS:05für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Wenn er die Firmwareversion V1.82.01 hat, kann er auf V1.82.02 updaten: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) |
Folgen Sie uns auf