26.05.2020 08:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Kann ich so auch nicht sagen. Mache mal Screenshots von den Fehlermeldungen und lade sie hier hoch. |
26.05.2020 09:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Es steht, dass Unterschiede zwischen dem projektierten Gerät und Zielgerät sind. |
26.05.2020 09:33 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Wenn ich es richtig verstehe ist die IP auf dem Panel falsch? Aber wie kann man die dort einstellen? |
28.05.2020 07:11 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 716 Bewertung: (27) |
Servus, wenn du wirklich ein LOGO! 8.1 mit FS:04 hast, dann mach mak erst das FW update. Info hier: Firmware Update LOGO! 8.1 FS:04 und 05 --> FS:06 Sonst geht mit der Simulation WinCC zu LOGO! nix. Hoffe das hilft. |
28.05.2020 07:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Und warum sollte das nicht funktionieren? Was hat das Update damit zu tun? |
Folgen Sie uns auf