16.04.2020 13:31 | |
Beigetreten: 01.08.2017 Letzter Bes: 06.12.2021 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, wir haben nun das Jahr 2020 und genau das gleiche Problem habe ich und ein paar Kollegen auch. Gibt es hierzu mittlerweile einen Lösungsvorschlag, bei dem nicht alle Grafiken von .bmp nach .png mit Alphakanal umgewandelt werden müssen? Dieses Problem scheint mir eher mit einer Einstellung zu tun zu haben, da einige Kollegen das gleiche Projekt ohne diese Problem simulieren können. Vielleicht auch was mit den Windows Einstellungen? TIA Version: Totally Integrated Automation Portal Version V15.1 Update 4 WinCC Advanced Version V15.1 Update 4 Viele Grüße Max ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/16/2020 14:41:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.05.2020 14:42 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 12933 Bewertung: (1646)
|
HAllo Max versuche mal den IM Ordern löschen und teste erneut: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109778709 Vielleicht hilfts |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf