04.05.2020 09:54 | |
Beigetreten: 17.02.2016 Letzter Bes: 07.10.2020 Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Servus in die Runde, ich muss mal diesen uralten Thread rauskramen... ich bin grade dabei meine Bibliothek aufzubauen und bin dabei auch auf dieses Problem gestoßen. beim Einfügen eines KnowHow geschützten FB, der PLC-Datentypen über die Schnittstelle InOut verwendet, bekomme ich beim Übersetzten auch den Fehler "Der Baustein kann nur mit gültigem Passwort übersetzt werden." Die Daten der PLC-Datentypen werden in einem KnowHow geschützten Globalen DB abgelegt. dieser ist in der Bibliothek in den Kopiervorlagen ablgelegt. folgendes habe ich schon rausgefunden: wenn ich im Projekt diese Bausteine mit Passwort übersetze, die Bausteine schließe (somit wieder Passwort geschützt), lösche und dann über die Bibliothek in der Reihenfolge <FB mit PLC-Datentyp > globalen DB> einfüge, bekomme ich keine Fehlermeldung. Füge ich diese in der selben Reihenfolge in einem Neuen Projekt ein, habe ich wieder die Passwort abfrage. gibt es eine Möglichkeit, KnowHow geschützte Bausteine so in ein Projekt einzufügen, dass es beim Übersetzen keine Probleme gibt, Sodass diese Bausteine evtl auch andere nutzten können? genutzte Software: TIA 15.1. vielen Dank im Voraus! mfg W@stl ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/04/2020 13:09:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf