24.06.2020 14:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
Im Anhang ein Beispiel für die Skalierung. Da bei 4-20mA und einer Skalierung von -50 bis 300 °C würden die Werte bei einem Analogverstärker nicht passen. Deshalb setze ich in solchen Fällen zwei hintereinander geschaltete Verstärker ein. Der erste wird auf 0-1000 Einheiten skaliert, der zweite dann auf den Temperaturbereich. DateianhangPT100_Skalierung_FS4.zip (92 Downloads) |
Folgen Sie uns auf