26.05.2020 14:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 22364 Bewertung: (3011)
|
Hi, hier ein Anwendungsbeispiel mit projekt und bibliothek für Drives https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761007 Gruß P.S. bitte darauf achten das deutsche beiträge auch im deutschen teil des Forums eingestellt werden |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 05/26/2020 14:07:43 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.07.2020 13:41 | |
Beigetreten: 01.08.2017 Letzter Bes: 06.12.2021 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Also die in TIA Startdrive projektierten Antriebe lassen sich nicht direkt in SIMIT über "Kopplungen > TIA Portal Projekte" einbinden. Stattdessen muss mit dem Softwaretool HWCNExport die Hardware des Projekts in eine XML-Datei exportiert und kann dann anschließend über "Kopplungen > HWCNExport - Datei" in SIMIT importiert werden. Hier der Link zu Software und Anleitung: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109770995 Dann sind alle Ein- und Ausgangssignale der Antriebe auch in SIMIT. Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Max_at_Work am: 07/01/2020 13:43:04Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/02/2020 08:38:27Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf