02.07.2020 21:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Nein. |
02.07.2020 21:27 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
hier noch das Bild zum Vergleich mit dem LOGO 8 TD |
02.07.2020 21:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Oh, das ist aber enttäuschend. Wirklich gar keine Umschaltemöglichkeit??? |
02.07.2020 21:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Nochmals nein. |
02.07.2020 21:36 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
ein weiterer Grund warum ich die LOGO 8 nicht mag. Hier die anderen Gründe https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/mangelnder-berblick-ber-logo-8/235774/?page=0&pageSize=10 @ Entwickler von LOGO: Bitte lasst doch die LOGO so einfach, robust und zuverlässig wie sie bisher immer war. Ich verstehe den ganzen 0BA8 Wahnsinn nicht! Ach jetzt heißt sie ja LOGO8 oder LOGO 8.1... oder 8.2 .... Wie schade das ganze Chaos. |
06.07.2020 06:58 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 716 Bewertung: (27) |
Servus, Dann hättest du heute eine LOGO! 0BA0 mit max. (ich glaube) 30 Blöcken und es gäbe nie was neues. |
Folgen Sie uns auf