03.07.2020 14:05 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, leider konnte mir Siemens auch keine andere Auskunft geban als die in dem Beitrag von ix065. Ich hab nun aber noch ein weiteres Problem.... Ich benötige eine geeignete Simkarte für die Open VPN Verbindung. Mein Handyfritze hat mir eine M2M Karte (Telekom) angeboten die über DynDNS Verbindung geeignet sein soll. Unsere interne IT meint aber dass die Verbindung über DYDNS nicht funktioniert. habt ihr hier schon Erfahrungen gemacht und könnt mir bitte weiterhelfen Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/06/2020 07:39:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.07.2020 14:42 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo Butzel, ich glaube die Dyn DNS Verbindung ist jetzt aktiv.Ich kann jedoch keine Verbindung über VPN aufbauen. Schau dir bitte mal die Dateien an. Grüße FGTAG DateianhangForum.zip (74 Downloads) |
Folgen Sie uns auf