03.07.2020 10:06 | |
Beigetreten: 03.10.2016 Letzter Bes: 22.01.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Miteinander, leider steh ich gerade auch dermaßen auf dem Schlauch und die Beschreibung von Toeternietoe brachte für mich leider auch nicht die gewünschte Erleuchtung. (Ich hoffe Bomassy ist mir nicht böse wenn ich mich hier mit einklinke) Ich habe den Sensor SA5004 von ifm Der Sensor hat 2 Ausgänge mit 4-20mA die ich an ein AM2 angeschlossen habe. Einstellung ist Out1: 4mA = 0°C und 20mA = 100°C / Out2: 4mA = 0m/s und 20mA = 100m/s wie muss ich das jetzt berechnen damit die Werte in der Logo richtig ankommen? Vielen Dank Grüße Tobias (Ich hoffe meine Denkblockade liegt nur daran, dass Freitag ist) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/03/2020 11:01:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.07.2020 10:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Im Anhang ein Beispiel für die Einstellungen bei einer Anzeige mit einer Nachkommastelle im Display.
DateianhangAnalogeinstellungen_FS4.zip (60 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/03/2020 13:30:28Anhang ausgetauscht |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.07.2020 21:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Nein, die Simulation ist genauso für 4-20 mA Sensoren geeignet oder PT100/1000. |
Folgen Sie uns auf