06.07.2020 07:44 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980)
|
Hallo, wenn du direkt jemanden von SIEMENS anschreiben willst solltest Du einen Support Request stellen oder per Mail an Deinen Siemens Vertriebspartner (falls vorhanden) Hier im Forumsbereich wird der Wunsch/Forderung nicht viel bringen. Un es gibt auch in V16 kein Autosave und ich kenne auch keine SIEMENS Software welche eine Autosave Funktion hat, weder Step7 V5.x noch die WinCC Software haben sowas. Gruß Christoph |
23.07.2021 10:46 | |
Beigetreten: 29.05.2019 Letzter Bes: 01.08.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
so ne autosavefunktion scheint wohl Raketenwissenschaft zu sein..... (gefrustet weil 3 std fürn Ars..) |
Folgen Sie uns auf