20.07.2020 04:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 33002 Bewertung: (4078)
|
Laut Handbuch liegt das Schaltvermögen der Relais mit induktiver Last bei 3A, Siehe Anhang. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seite 349.pdf (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.07.2020 20:54 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 2192 Bewertung: (98) |
Anbei das Datenblatt der verbauten Relais mfG Dateianhangv23061-A1004-A302-X114.pdf (91 Downloads) |
21.07.2020 11:35 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Wenn man die TE-Teilenummer 1-1393222-5 nimmt, sind die gar nicht so schwer zu finden, siehe Link M.f.G. Scorp |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf