22.07.2020 14:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33800 Bewertung: (4199) |
Und wie fragst du in der LOGO! den Bereichszeiger ab bzw. wie parametriest du dies in TIA? |
22.07.2020 16:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33800 Bewertung: (4199) |
Hallo PAC_Man, du hast mir den Schubs in die richtige Richtung gegeben.
Jetzt funktioniert die automatische Bildanwahl ohne Fehlermeldung. Hallo Andyyy311, in Anhang die korrigierten Versionen. DateianhangRegner.zip (165 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/22/2020 18:04:43 |
|
22.07.2020 18:18 | |
Beigetreten: 09.04.2018 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Gern geschehen. Der Teufel steckt oft im Detail PAC_Man |
26.07.2020 12:04 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo Zusammen Es ist auch mit den Bereichszeigern möglich. Hier mal ein Beispiel. Ich habe das Beispiel mit TIA 13.0 erstellt Dazu muss man eine S7-200 Verbindung einrichten. Man kann diese Zusätzlich zur Verbindung Logo erstellen. Hier habe ich den Steuerauftrag mit VW 300 eingerichtet. Ich benutze im Beispiel den Steuerauftrag 51 für Bildwechsel. Dann habe ich den Globalen Bereichszeiger Bildnummer mit VW200 eingerichtet. dieser Schreibt mir die Aktuelle Bildnummer in VW202 der Logo Dann habe ich noch den Globalen Bereichszeiger Datum / Uhrzeit mit VW991 eingerichtet. Dieser Synchronisiert Datum und Zeit der Logo mit HMI. VW991 ist fix von der Logo vorgegeben und kann nicht geändert werden. Gruss Oliver DateianhangBildwechsel.zip (192 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O l i v e r am: 07/26/2020 13:32:35Zuletzt bearbeitet von: O l i v e r am: 07/26/2020 13:37:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.07.2020 14:42 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo Ich habe das Logo Programm nochmal Angepasst. Da im Letzen Programm der Steuerauftrag dauernd anstand kam es teilweise zu verfrühten Bildwechseln. Im jetzigen Programm setze ich den Steuerauftrag, nach Ausführung setzt das HMI den wert auf 0 dies frage ich ab und Quittiere (Resette) den Auftrag. Das mit der S7-200 Verbindung habe ich früher mal aus einem Beispiel Uhrzeitsynchronisation entnommen. Es müsste glaub auch möglich sein nur die S7-200 Verbindung anstelle der Logo Verbindung zu wählen um mit der Logo zu Kommunizieren. Mit dem Bereichszeigern für die Bilder habe ich heute mal experimentiert Gruss Oliver DateianhangBildwechsel V1.zip (190 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf