31.07.2020 11:21 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi AutoGen_904523 Wenn ich Dich richtig verstehe verwendet Du eine S7-14 mit dem SimatiC Net OPC DA Server OPC – DA basiert auf einer DCOM Kommunikation. Du must noch die DCOM Einstellungen prüfen. Siehe z.b. Welche DCOM-Einstellungen sind bei WinCC (V7 und Professional) in Verbindung mit OPC DA zu überprüfen, wenn die Verbindung zwischen Server und Client nicht funktioniert? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109768431 Mfg. schufri |
Folgen Sie uns auf