Industry Online Support
Technical Forum
04.05.2006 12:34 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, ich habe es auch in der Onlinehilfe nachgelesen und es ist wahrscheinlich auch kein Anwenderfehler. Zur Information erhalten Sie den Link zur Homepage vom Customer Support, wo Sie eine Reihe von Downloads und FAQs finden: Internet: FAQ: http://www.siemens.com/automation/csi_en/product Wir empfehlen Ihnen zunächst, wenn möglich zu Ihrer CPU die aktuellste Firmware downzuloaden. Überprüfen Sie an Hand der MLFB Nr. (Beginnt mit 6ES7...) Ihrer CPU, ob es eine aktuelle Firmware gibt. Anleitung und Informationen zum Download finden Sie auch auf diesen Seiten. Überprüfen Sie auch bei Ihrer STEP 7 Version, ob es ein aktuelles Servicepack (Update) gibt, was Sie sich auch aus dem Internet downloaden können (z.B. SP3 zur Version V5.3). Überprüfen Sie auch, ob Ihre installierte STEP 7 Version kompatibel zu Ihrem Betriebssystem ist. Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf