08.08.2020 18:43 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich spiel grade mit dem Gedanken mir eine Dosieranlage für das Aquarium zu bauen. Diese soll 2 Pumpen besitzen mit Dünger, einer Täglich der andere Wöchentlich, gefördert wird. Ich habe mir dazu mal was zusammen gebastelt. Zur Erklärung: Über das Display habe ich eine kleines Menü gebaut, wo ich, nachdem ich mir die Pumpen ausgelitert habe, wie lange ich für 1mL brauche, den Wert über zwei Taster jeweils eingeben kann. Die Funktion auslitern ist noch nicht im Programm, wird aber nur über ein Taster realisiert und kommt später! Das Ganze wird dann über Arithmetische Anweisungen hin und her verrechnet, so dass ich mit Verweisen, die Pumpen in der richtigen Dauer einschalte. Mit der Wochenuhr wird dann die Tägliche bzw. Wöchentliche Düngung realisiert. In dem Programm habe ich eine Wochenuhr durch den Eingang I7 ersetzt für eine einfachere Simulation. Jetzt kommt die eigentliche Frage. Es ist (mir zum glück nicht) schon vorgekommen, dass durch einfache Schaltuhren die verklebt sind oder Fehler hatten, die ganze Flasche Dünger ins Aquarium gepumpt wurde. Das will ich natürlich vermeiden. Hierzu habe ich mir zwei dinge Überlegt: Was meint ihr, sehr ihr da noch Möglichkeiten das sicherer zu machen oder würdet ihr sagen, dass das ganze schon sicher ist? Ich würde mich sehr freuen wenn ihr euch das Programm mal ansehen würdet. Grüße Tobias DateianhangDosierpumpen.zip (114 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Tobi27 am: 08/08/2020 18:45:41 |
|
Folgen Sie uns auf