11.08.2020 13:58 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, es ist zwar schon paar Tage her, aber ich würde gerne das Thema aufgreifen. Seit heute beschäftige ich mich bei mir in der Firma mit dem TIA Selection Tool Import ins TIA Portal (V16). HMI's scheinen auch in V16 noch nicht importiert zu werden. Desweiteren werden die angelegten Potenzialgruppen der ET200SP (helle und dunkle Basunits) anscheinend auch nicht über die AML-Datei importiert. Liege ich hier richtig mit der Annahme? Wo kann ich in einem offiziellen Dokument diese Einschränkungen des CAX-Imports nachlesen? MIt freundlichen Grüßen Marco ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: U_00756eee-1de3-491e-a3c6-b8cd6865ea87 am: 08/11/2020 13:59:16Zuletzt bearbeitet von: U_00756eee-1de3-491e-a3c6-b8cd6865ea87 am: 08/11/2020 13:59:35Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/12/2020 06:35:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.08.2020 06:39 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2983)
|
Hi, die für V16 geltenden Einschränken solltest du in der Hilfe vom TIA Portal finden. Gruß Christoph |
17.08.2020 08:20 | |
Beigetreten: 23.10.2013 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 110 Bewertung: (10)
|
Hallo Marco, Informationen zum CAc-Im-/Export mit dem TIA Portal findest D hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109477163/75942799755 Informationen zu den Einschränkungen hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109477163/108835689227 Die Informationen zu den Potentialgruppen konnten erst mit TIAP V16 importiert werden. Hier liegt ein Fehler im TIA Selection Tool vor, der die Information auch für den V16-Import noch nicht exportiert. Als Workaround kannst Du im TIA Selection Tool nicht für TIA Portal sondern für ECAD exportieren. Dort wird die Information mitgeliefert. Bei diesem Export werden jedoch auch andere Informationen, die beim Import ins TIA Portal eventuell nicht erkannt werden können, mitgeliefert. Bitte den Import genau prüfen! Der Fehler im TIA Selection Tool ist zur Behebung vorgesehen. |
Folgen Sie uns auf