09.12.2020 16:35 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo Shadow, ja das Problem mit dem Ausdruck von Siemens Programmen beim TIA Portal ist nicht ganz ohne. Vor allem bei umfangreichen Projekten. Sie können versuchen, die Bausteine einzeln auszudrucken, indem Sie die Bausteine mit der rechten Maustaste anklicken und aus dem Kontextmenü „Drucken“ wählen. Bei umfangreichen Bausteinen ist die Performance sehr langsam. Wir konnten bei unseren Projekten das Verhalten einigermaßen verbessern, indem wir den Speicher für die Auslagerungsdateien, also den virtuellen Arbeitsspeicher vergrößern. Dazu muss der virtuelle Arbeitsspeicher zuvor auf Benutzerdefiniert eingestellt sein. Zur Einstellung des virtuellen Arbeitsspeichers gibt es bei Microsoft einige Empfehlungen. Anbei ein Link zu Microsoft: https://itigic.com/de/increase-virtual-memory-windows-10/ Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf