8/21/2020 5:33 AM | |
Joined: 10/24/2019 Last visit: 7/2/2023 Posts: 2 Rating: (0) |
Concern this request, may i have your help? I have connected 3 IM 155-6 DP HP. The cables are correct and the addressing are correct, but i'm receiving message "that the module is configured but not available". Expected : DP Slave P.S: I have also connect an IM 151-1 in my network and it works fine. May i have your help ? Thanks ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 08/21/2020 11:13:21New subject after splitting |
|
8/22/2020 11:34 PM | |
Posts: 4 Rating: (0) |
„Niezgodność konfiguracji rzeczywistej / wstępnie ustawionej” to tajemniczy sposób na powiedzenie, że DP master nie widzi DP slave (s). Dlaczego masz taką pewność, że nie ma problemu z okablowaniem? Najlepiej jest, że istnieje problem od ostatniego „dobrego” niewolnika do pierwszego „złego” niewolnika lub samego pierwszego „złego” niewolnika. Jeśli masz CP5511 / CP5512 / CP5611, możesz zbadać diagnostykę i bezpośrednio sprawdzić, czy slave są osiągalne. |
Follow us on