09.09.2020 09:53 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448) |
Hallo DavidHaus, der Baustein FB1 "PutGet" findet sich im TIA Portal Projekt des SIOS-Beitrages. PutGet ist keine Standardanweisung, sondern wurde für dieses Beispiel erstellt. Aus Performance- und Sicherheitsgründen würde ich auf die Verwendung von Put/Get verzichten. Allerdings ist die Aufgabenstellung auch schwierig um zu setzen. Ein schreibender Zugriff mehrere PLCs auf eine Ausgangsbaugruppe ergibt nur dann Sinn, wenn die einzelnen Kanäle genau aufgeteilt werden. Viele Grüße |
09.09.2020 11:10 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448) |
Hallo DavidHaus, es gibt selbstverständlich unterschiedliche Wege. Ich würde allerdings auf eine programmierte Kommunikation verzichten und stattdessen die I-Device-Funktionalität nutzen. Ein Beispiel dazu findet sich beispielsweise unter der Beitrags-ID 109478798. Viele Grüße |
10.09.2020 14:39 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2761 Bewertung: (448) |
Hallo Thomas_v2.1, meine Sicherheitsbedenken beziehen sich ausschließlich auf die S7-Kommunikation mit PUT/GET. Diese Kommunikationsmöglichkeit ist in der Konfiguration der CPU im Bereich "Schutz" zu erlauben. Ist diese Möglichkeit erlaubt, so kann jeder Teilnehmer im Netzwerk auf die PLC zugreifen. Informationen dazu finden sich beispielsweise auch im Handbuch zu STEP 7 im Kapitel Einschränken von Kommunikationsdiensten. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf