24.09.2020 09:19 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2765 Bewertung: (448) |
Hallo Entertheworld, laut "SIMATIC Automation Tool SDK V4.0 Benutzerhandbuch" gehört diese Funktion nicht zu den von der API zur Verfügung gestellten Funktionen. Siehe dazu das Kapitel "API-Unterstützung für sicherheitsrelevante Vorgänge und fehlersichere Geräte". Da das Zuweisen der PROFIsafe-Adressen als sicherheitsrelevant anzusehen ist, wird sich diese Funktion nicht so einfach automatisieren lassen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf