02.05.2006 17:52 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Chris, mir war in Erinnerung, dass es da was geben muss. Habe das Handbuch gesucht und gefunden. Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen Dort im Kapitel 22 (S7-Basiskommunikation) sind alle "X-Bausteine" aufgeführt. Unter anderem auch der SFC 69 "X_ABORT" zum Verbindungsabbau zum Kommunikationspartern. Danach sollte sich die Verbindung wieder neu aufbauen lassen. Die bessere Lösung sollte aber sein, die Fehlermeldung des X_PUT auszuwerten und herauszufinden, warum die Kommunikation nicht mehr zustande kommt. Viel Erfolg bei der Lösung des Problems Sabine |
Folgen Sie uns auf