13.10.2020 16:03 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo df5zx. der Abbruch der Installation kann verschiedene Ursachen haben. Nicht ausreichender Prozessor, nicht kompatibles Betriebssystem. Der RAM sollte mindestens 16 GB groß sein und auf der Festplatte sollten noch mindestens 50 GB frei sein. In der Lieferfreigabe sind die Voraussetzungen für die Installation von TIA Portal V15.1 beschrieben, anbei der Link: Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V15.1 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109758795 Gibt es eine Fehlermeldung nach dem Ende der Installation? Nach den Fehlversuchen empfehle ich Ihnen das TIA Portal nochmal komplett zu deinstallieren. Gehen Sie dabei genauso vor, wie es in dem folgenden FAQ beschrieben ist. Anschließend sollten Sie das TIA Portal zuerst installieren und danach die Optionspakete, wie PLCSim advanced. Wie kann STEP 7 (TIA Portal) komplett deinstalliert werden? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf