13.10.2020 15:22 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo DavidHaus. die Raute „#“ kennzeichnet im Programmeditor die Variablen aus der Bausteinschnittstelle. Der weiße Punkt sagt mir jetzt nichts. Die Pointerstartadresse ist die erste Adresse aus einem Adressbereich, dessen Daten zu einem anderen Adressbereich kopiert werden sollen. Nachfolgender FAQ zeigt hier ein Beispiel für das Kopieren von Daten von einem Datenbaustein zu einem zweiten Datenbaustein. Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) Speicherbereiche und strukturierte Daten kopieren? Der erwähnte Text könnte darauf hinweisen, dass im STEP 7-Programm oder bei der Parametrierung des Bausteinaufrufes auf Adressen verwiesen wird, die real nicht existieren. Mit freundlichem GrußCicero |
Folgen Sie uns auf