15.10.2020 11:57 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Achso. Sorry Ja klar, auch das gerne. |
15.10.2020 12:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Hier das Beispiel für ohne und eine Kommastelle. Über das andere können wir aber noch "verhandeln"... Da bekommst hier sicher Unterstützung. DateianhangPT100_Auswertung_FS4.zip (91 Downloads) |
20.10.2020 12:38 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Alles Analog. |
23.10.2020 07:06 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, Sorry, mein Fehler! Ich bin leider in dem Bereich sehr sehr neu und habe noch nicht wirklich Ahnung, was genau gebraucht wird und was nicht. Zur Anlage habe ich die Daten, die hier zu finden sind. Verbaut wird der Verdampfer "Piccolo" (24V). Unter "Aktuelle Downloads" findet sich die Einbauanleitung. Dort ist auch der Schaltplan enthalten. Zu der Heizung kann ich selber kaum etwas sagen. Es handelt sich um ein Ersatzteil vom Fahrzeughersteller. Ich habe hier kaum Infos. Es gibt's laut Fzg.-Hersteller keinen Schaltplan und der Anlagenhersteller gibt keine Infos an mich weiter, da ich die ja eigentlich vom Fzg.-Hersteller bekommen sollte. Welche Info wird noch benötigt? Ich kann euch gerne meinen selbst erstellten Schaltplan anhängen, jedoch bin ich nicht sicher, wie weit dieser korrekt ist. Ich habe zuvor nie etwas derartiges erstellen müssen. LG Nico |
Folgen Sie uns auf