28.10.2020 12:25 | |
Beigetreten: 02.03.2016 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich habe mit eine Logo8 ein bisschen gebastel und bin jetzt am Ende meins Wissens angekommen und hoffe hier Hilfe zu finden. Aktuelle Logo8 230RCE - 4 Ausgänge für 2 mal Treppenlicht, ein Nachtlicht, und Rollosteuerung 1.Ich möchte die Rollosteuerung gern "unterbrechbar/überschreibbar" machen 2. Die Zeit für den Rollo soll an die Astro-Uhr gekoppelt werden ( 3. Ich möchte mehr Ausgaben auf dem logo Display und die Tasten mehrfach belegen Erläuterung: Q1/Q2 - Treppenlicht bisher nur in der Simulation, im Sicherungskasten ist mir zuviel Strom, der Elektrikerkumpel hatte noch keine Zeit, Simulation aber ok. Nachtasten etc. sollte gehen. Q4: Nachtlicht: Schaltet bei Sonnenauf und Untergang, läßt sich (zum Test) auch mit C2 tagsüber triggern -> geht Q3: Rollosteuerung. Der Ausgang schaltet über ein externes Relais (wollte nicht direkt auf die Logo legen) ~30V Steuerspannung zu einer (40 Jahre alten?) Somfy Zentralsteuerung durch. Hier möchste ich gern tunen: 1. Ich würde das gern "überschreibbar machen, also z.B. Cursor Runter fährt das Rollo Runter, darf dann aber (bis zum nächsten Schalktzyklus oder bis man wieder Cursor Runter macht) nicht von der Zeitschaltuhr überschrieben werden. Idee hier: man sitzt draussen und will nicht ausgesperrt werden, oder (andersrum) man will trotz aktivierter Zeitschaltuhr tagsüber (temporär) zentral alles runterfahren. 2: ich würde den Rollo gern an die Astrouhr koppeln, aber am Wochenende erst 60 Minuten nach Sonnenaufgang hochfahren und auch erst später runter. 3. Ich hab an der logo das Display - kann ich da "mehrere Seiten" Programmieren um mir mehr/unterschiedliches anzuzeigen und ggf auch Cursor-Tasten abhängig der display seite zu belegen?`-> "Screen eins" -> Cursor für Treppenlicht, "Screen zwei" Cursor für Rollosteuerung belegt? Anbei mein bisheriges Programm und ein Bild aus dem Softcomfort als Übersicht.
DateianhangHaussteuerung.zip (90 Downloads) |
28.10.2020 15:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32955 Bewertung: (4073)
|
Hier mal ein mögliches Beispiel für eine Menüführung mit Doppelbelegung der Tasten.
DateianhangMenuführung komfortabel.zip (102 Downloads) |
28.10.2020 19:44 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Und hier noch ein Beispiel für deine Anwendung ohne Menüführung, einfach die Pfeil rauf/runter Tasten des virtuellen TDE-Displays nutzen, um alle Seiten anzuzeigen. Die Tasten F1 bis F4 sind direkt belegt und haben die im Programm erkennbaren Funktionen. Einfach mal ausprobieren in der Simulation oder auch in deiner Logo, aber vorher Datensicherung machen. Wie du siehst, bekommt man eine Menge Anzeigewerte in einen Meldetext. Es ist fast alles vom Grundisplay aus zu erledigen, nur die Einstellungen der Blockparameter ist auf verschiedene Seiten verteilt. M.f.G. Scorp DateianhangTreppenlicht_und_Haus V2.zip (83 Downloads) |
Folgen Sie uns auf