18.03.2019 12:59 | |
Beigetreten: 15.11.2013 Letzter Bes: 28.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Starter habe ich nicht installiert und den genannten Pfad gibt es bei mir nicht. Ich habe nun alle Simatic-Programme deinstalliert. Die Step 7 5.5 ließ sich nicht deinstallieren, das der Installer ein Problem mit Windows 10 hat. Also habe ich die V 5.5 in V5.6 hochgerüstet, deinstalliert und nochmal vernünftig installiert. Dann gab es ein Problem mit dem License-Manager. Nachdem ich den License-Manager V6.0 installiert habe, habe ich noch WinCC flexible 2008 SP5 installiert. Beides läuft problemlos. In einem Beitrag habe ich noch was erfahren. Also habe ich testweise die V15 mit/ohne Virenschutz und dem SeconFix installiert, leider ohne Erfolg. Der Fehler ist weiterhin da. Nun warte ich, was Siemens dazu sagt. |
Folgen Sie uns auf