Industry Online Support
Technical Forum
21.11.2020 16:38 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (0) |
allo Liebes Forum, Ich habe ein Problem mit einer CU und einem Frequenz-Umrichter G120X. Im Anhang sieht man auf den ersten beiden Bildern (1. Bild: Eingebauter FU; 2. Bild: eingesetzte CU) die eingesetzte Hardware. Wieso sehe ich den Antrieb, so wie die anderen Antriebe nicht im S7-Projekt (letztes Bild). Musste die GSD-Datei runterladen und habe die Hardwarekonfiguration dementsprechend angepasst, so da ich den Teilnehmer „CU…“ im Profinet online sehen kann (Auch auf den Bildern zu sehen) Kann man nur übers „BOP-2“ die Erstinbetriebnahme machen? Ich habe z.Z. nur Scout parat. Bzw. was muss ich im Scout machen damit ich in dem Projekt den Antrieb sehen kann. Wenn ich auf auf Einzelantrieb anlegen möchte so kann ich nicht G120X auswählen. Benötige ich die Software Starter von Siemens? Um eine Antwort bzw. Hilfestellung wäre ich froh. LG DateianhangWieso sehe ich den Antrieb so wie die anderen Antriebe nicht im S7.docx (298 Downloads) |
Folgen Sie uns auf