24.11.2020 08:28 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hi SWasch, ich habe noch nie versucht ein Treiberbaustein zu erzeugen, indem die grünen Verschaltungen automatisch erzeugt werden, daher kann ich nur vermuten wo der Fehler liegt. Ich hätte jedoch eine andere Ansatz um dein Problem mit den Multitreiber zu lösen. Warum verwendest du nicht einen CMT? Hier können Bausteine als optional markiert werden, dass heißt die Baustein sind erstmal nicht da und wenn du optionalen Bausteine benötigst, kannst du diese einfach in den technologischen Anschlüssen markieren und schon sind die benötigten Bausteine inklusive Verschaltungen in deinem CM. Falls dir CMTs bzw. CMs noch nichts sagen kann ich dir nur empfehlen, dass du dir das Anwendungsbeispiel Control Module (CM) Technologie - Effizientes Engineering in SIMATIC PCS 7 anguckst. Hier wird ganz gut beschrieben was ein CMT und CM ist und was für Vorteile der Einsatz von CMTs bringt. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf