24.11.2020 16:49 | |
Beigetreten: 27.08.2020 Letzter Bes: 22.12.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Ich muss den Volumenstrom in Betriebskubikmeter aus dem Differenzdruck einer Messblende und der Temperatur berechnen. Beim Unterschreiten vom Grenzwert muss dann der Prozess sicher abgeschaltet werden. Es wird eine 1516F und TIA V16 verwendet. Der Differenzdruck und die Temperatur werden mit FAI Karten eingelesen und mit SCALE_D auf EUs skaliert. Die Formel: Q = alpha * A * WURZEL( 2 / roh * delta p) * ( t + 273,15 ) / 273,15 Wie kann im F-Programm die Quadratwurzel berechnet werden? Vielen Dank im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/25/2020 09:17:35Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_1382301 am: 11/30/2020 10:45:59 |
|
27.11.2020 10:07 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo AutoGen_1382301, es gibt im Netz einen FAQ mit der Berechnung der Durchlaufmessung. Der Beitrag enthält dazu auch das Programm bzw. die Bibliothek. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Anbei der Link. Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) physikalische Durchlauf-Messungen (z.B. Mengendurchfluss) zu einem Gesamtwert aufsummieren? Was berechnet die Formel? Die können Sie im TIA Portal doch in SCL programmieren. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf