03.05.2021 08:38 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo gerand, für die Umwandlung von Zahlenwerten in den verschiedenen Datentypen gibt es bei STEP 7 Funktionen, die auch im FAQ erläutert sind. Anbei der Link: Wie kann ein Zahlenwert vom Datentyp INT in eine Zeichenkette, in S5TIME, oder in die Datentypen BCD und REAL umgewandelt werden? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf