12.12.2020 03:57 | |
Beigetreten: 16.03.2015 Letzter Bes: 10.10.2021 Beiträge: 1250 Bewertung: (173) |
Ich glaube Man kann das tun :D A believe it is possible but I haven't worked with it Have a look at this example. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.12.2020 10:32 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
Hi Alexander, Das Mengengerüst und die Lizenzen des OPC-Clients der S7-1500 findest du in der Doku des S7-Anwendungsbeispiel beschrieben: S7-Anwenderbaustein für den OPC UA-Client einer SIMATIC S7-1500
wie du siehst kannst du also bis zu 5 Methoden parallel laufen lassen. hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf