22.01.2021 12:27 | |
Beigetreten: 08.01.2020 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen, ich bin recht neu in der Thematik SPS-Programmierung und Datenbank. Die jetzt neuerlich verfügbare Möglichkeit der Anbindung einer SPS an eine MS SQL- Datenbank interessiert mich sehr, da wir Prüfstände im Haus und bei Kunden haben, deren Daten wir gerne zentralisiert in eine Datenbank ablegen wollen. Dafür steht uns vorerst ein (Ionos) Server mit MSSQL-Datenbank zur Verfügung, also keine lokale Datenbank. Zitat: "Auf Basis der "Open User Communication-Bausteine" (TCON, TSEND, TRCV und TDISCON) können S7-1500 und S7-1200 das TDS Protokoll nachbilden und eine Verbindung zu einem Microsoft SQL-Server aufbauen. Mit Hilfe der Anweisungen "insert into", "update" und "select" können Sie Daten in der Datenbank speichern, updaten und Daten aus der Datenbank auslesen." Funktioniert das "nur" lokal oder auch dezentral, sprich auf irgend einem Server? Stefan_horn ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/22/2021 13:21:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.01.2021 16:46 | |
Beigetreten: 01.10.2015 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 22 Bewertung: (4) |
Hallo Stefan, um Daten von einem Endkunden zentral zu sammeln wird eine einfache SQL Datenbank vermutlich aus Security Sicht nicht ausreichen. Die Datenbank müsste schließlich im Internet exponiert sein. Hier sehe ich verschiedene Ansatzmöglichkeiten:
Beste Grüße DobeHe |
Zuletzt bearbeitet von: DobeHe am: 01/22/2021 16:49:14 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf