26.11.2019 06:47 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass die GSD Datei für eine IM151-1 (6ES7 151-1AA06-0AB0) nicht in Com Profibus (V5.1.2.2) eingelesen wird. Es erscheint keine Fehlermeldung, allerdings erscheint auch das Modul nicht in der Liste. Mit der GSD Datei für die IM151-1 (6ES7 151-1AA05-0AB0) funktioniert es einwandfrei. Als Betriebssystem kommt ein virtuelles Win2000 zum Einsatz. Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Link zu GSD Datei: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/652154 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/26/2019 12:11:49Link optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/26/2019 12:12:03Link optimiert. |
|
24.02.2021 15:35 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo xMSRx, es könnte ein Produktfehler sein. Wie ich bei Ihnen aus der Versionsangabe sehe, haben Sie das Hotfix 2 installiert. Ein Hotfix 3 steht im Netz zum Download zur Verfügung. Vielleicht ist das damit behoben. Hotfix 3 für COM PROFIBUS V5.1 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf