08.02.2009 20:40 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Also, bei Betel's Mischersteuerung ist eine "Verzögerung" drin. Durch die Mittelwertbildung und den Anlaufmerker dauert es etwas, damit die Schaltung reagiert. Ich hab dir mal "meine Version" angehangen, da wird kein Mittelwert gebildet. Beim Simulieren mußt du AI3 auf 2000 stellen, ist die Aussentemperatur, 2000 sind 0°C. AI4 ist die Vorlauftemperatur. Am Anfang mußt die I2 einschalten, denn bei erster Inbetriebnahme fährt der Mischer grundsätzlich zu, bis auf Endlagenschalter I2. Dateianhangaussentemperatur_gefuehrte_Mischersteuerung.zip (250 Downloads) |
09.02.2009 20:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hab mir deine Schaltung nicht ganz genau angesehen... Es ist aber so, daß im B019 "SOLL_HZ" die Temperatur von der Nachtabsenkung beeinflusst wird. Du müßtest also einen ana. MUX vor den B019 an Ax schalten. In dem MUX kommt in V1 der Wert aus dem B008 "HzKurve" und dann halt in V2 deine "60°C" Allerdings komme ich bei deiner Skalierung ins Trudeln... Hab da mal nen Anfang versucht.... schau's mal an und pass es dir an Dateianhangaussentemperatur_gefuehrte_MischersteuerungTEST_V1.zip (165 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 09.02.2009 20:38 |
|
12.02.2009 01:03 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Danke @Nachbar Und hier für Alle ,was vielleicht auch sowas brauchen Vorsicht!! Bei Veränderung der Rauntemperatur muss die Nachtabsenkung entsprechend angepasst werden Anhang: Dateianhangwitterungsgeführte Mischersteuerung Abschaltbar.zip (214 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: imi am: 12.02.2009 01:06 |
|
Folgen Sie uns auf